This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:运行状况报告

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307565/bq40z80-health-reporting

器件型号:BQ40Z80

您好!

您能解释一下为什么健康状况会报告100%、而相对充电状态与绝对充电状态之间的差异为10%吗?

请参见所附图片。

说明内容:

健康:100%

相对充电状态:100%

绝对充电状态:90%

剩余电量和完全充电容量225wh (设计容量为252wh)

FC 标志为高电平

在这些情况下、我预计实际健康状况会报告90%、

请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行状况是在25摄氏度下虚拟 SOH 负载电流与设计容量的 FCC 比率。 它与绝对充电状态与相对充电状态无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Dominik -我设置 SOH 负载率以匹配用户负载-即0.4小时放电。  我本以为"虚拟运行状况"FCC 与正常 FCC 相匹配(基于负载模式和负载-在本例中、这是用户定义的功耗、对应于0.4小时的放电)

    簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电量监测计使用充电终止设置来确定充电结束时的 DOD。 然后、它在25度温度下使用 SOH 负载设置(恒定电流或恒定功率)运行放电仿真。

    然后根据负载模式、将 SOH 计算为100*FCC_SOH/DesignCapacity。

    因此、如果这不是您预期的90%、而是100%、则 FCC_SOH 数字(电量监测计未公开)会高于您的预期(>= DesignCapacity)。