请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULN2803C 您好!
我们目前使用 ULN2803ADWR 来驱动4位7段显示板。
由于淘汰、我们将此器件替换为 ULN2803CDWR 器件、但是、我们发现它消耗的电流略大、但显示的亮度较低、并且在较低的功率等级下显示闪烁。
我们看过数据表、发现除了额外的两个 N/C 引脚、两个芯片间没有差异。 我们没有改变电路上的任何其他东西。
您是否知道为什么会发生这种情况?
非常感谢、
托马斯·纽兰德