This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:电池电压超过阈值问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306487/bq7718-the-battery-voltage-exceeds-the-threshold-issue

器件型号:BQ7718

您好  

 13节串联锂电池系统采用 BQ7718进行客户设计、采用三个 BQ771817DPJR 芯片、级联方法为5+5+3。

现象①:OVP2、OVP1和 OVP3的输出电压将被三极管消耗、不会输出大约7V。

现象②:第13串过压报警(报警电压阈值大于规格阈值), OVP3不会输出约7V 的电压。

请帮助检查原理图。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    基极电阻看起来太大、我们之前使用了20k Ω、顶部的两个 BJT 输出应该不需要肖特基二极管。 此外、这种配置有点奇怪。 这与我们之前所做的不同。

    我建议将其设计为我们的参考设计或 EVM 原理图之一(如 BQ76952EVM 用户指南所示)。 我推荐 EVM 原理图中所示的驱动器。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis  Hernandez Salomon

    感谢您的答复。

    如果顶部两个芯片都添加了警报且没有二极管、顶部芯片是否会将电压注入回次级芯片?

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    不、BJT 应该防止这种情况发生。 有关示例、请参阅上面提到的原理图( 图5-11. FET 原理图 )。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙