This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27301A-Q1:UCC27301A-Q1

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A, UCC27301A-Q1, UCC27201A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308132/ucc27301a-q1-ucc27301a-q1

器件型号:UCC27301A-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27201A、、、 UCC27201A-Q1

您好!

我正在考虑在下一个设计中使用#-Q1 (HSOIC (DDA)封装)。

由于规格是初步规格、我想知道我是否可以依赖以下值:

1. 是否希望 I_HB 在未开关状态下最大电流100uA、典型值65uA?

2. HS 是否会保持-18V 100us 负浪涌额定值?

我看到该规范同时列出了-(24V VDD)和-18V -您能详细说明吗?

此致、

亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yair:

    我们的专家目前因美国节假日不在办公室。 我们将在您回到办公室后立即与您联系。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yair:

    感谢您联系我们。 电气特性表中的 IHB 规格适用于工艺角和温度角。 对于标称工艺点、65uA 规格预计位于25C。 在某些工艺角以及较高的工作温度下、可以看到最大电流为100uA。

    绝对最大值表中的公式成立。 换句话说、如果 VDD 为12V、则 HS 节点上允许的最大负电压仅为24V-12V=12V。

    我们应该能够保留这两个规格、但正如您提到的、这是数据表初稿、最终数据表可能与初稿数据表有所不同。

    此致、

    里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    非常感谢您的快速回复。

    关于负 HS 电压。 该规范指出-18V 是其中一个主要特性:

    1.您能解释一下实际情况吗?

    2.与 UCC27201A 在 HS 上也指出-18V 相比、哪个驱动器 对于负 HS 浪涌更强大?

    此致、

    亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yair:

    对于 UCC27301A-Q1、如果 VDD 为6V (稳态或瞬态)、HS 可以达到-18V。 UCC27301A-Q1数据表是初步数据。 我可以向内部团队核实、看看我们是否计划在数据表中保留公式和绝对值。

    对于 UCC27201A-Q1、HS 负电压与 VDD 没有相关性(根据数据表)。

    我相信这两款器件都具有相似的 HS 负电压处理能力。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    谢谢。此致、

    里特什