This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442:最短导通时间

Guru**** 2505255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308557/tps62442-minimum-on-time

器件型号:TPS62442

尊敬的 TI E2E-

我正在使用 TPS62442双路 DC 到 DC 转换开关将2.9V 到4.2V 的输入转换为1.2V 和1.8V 的输出。 两个电源轨的输出电流为1.5A。 开关频率为3.2 MHz

该设计是否会违反最短导通时间? 当前的工作台仿真器不允许更改输入电压范围(固定为2.7V 至6V)。  

谢谢-

迈克·舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您联系我们。

     TPS62442的最坏情况 TON_MIN 为75ns。 根据应用条件、最低占空比出现在4.2V 输入电压和1.2V 输出电压下、而计算出的最小 Ton 为整个温度范围内3.2MHz 开关频率~76.31ns。 因此、IC 应该能够支持该应用、而无需担心。 请参阅以下计算方法进行参考。

    D_min = Vout_max / Vin_max = 1.2V/4.2V = 0.286

    FSW_max = 3.2MHz (1 + 17%)= 3.2MHz (1 + 0.17)= 3.744MHz

    TON_MIN (实际应用)= D_MIN * T = D_MIN *(1 / FSW_MIN)= 0.286 *(1 / 3.744MHz)= 76.39ns

    我希望我能够回答您的问题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel -

    感谢您的及时回复和详尽的解释。 您的答案非常清楚。 我将使用 TPS62442继续进行设计。

    此致-

    迈克