This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:TLV62585的问题

Guru**** 2503195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305875/tlv62585-questions-of-tlv62585

器件型号:TLV62585

尊敬的团队:

您能帮助查看以下原理图吗? 非常感谢。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您与我们联系、

    以下是推荐的 LC 滤波器组合。 在原理图中、我看到一个22uF 陶瓷输出电容器和100uF 电解输出电容器。  对于高于47 µF 的输出电容、需要一个前馈电容器。 此外、 电解电容将具有更高的 ESR、这可能会导致更高的纹波。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果您没有任何其他问题、请通过单击  已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。