This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:稳定性问题

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308328/ucc28c42-stability-problem

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件: UCC28070

您好!

我们将使用 UCC28C42生成隔离式12V 和非隔离式辅助12V。 输入电压为400VDC (来自 PFC 级)、请参阅下面的原理图、变压器为 Wurth 750343306、初级电感为360uH、匝数比为9.5:1。 只要 AUX12V 仅与 UCC28C42相连、该设计就可以工作。 一旦一个负载80mA (用于其它目的)被连接到 AUX12V、那么器件就会进入断续模式。 如果我们为隔离式12V 负载加载40mA、它将开始再次工作、但为了保持稳定、消耗0.5瓦似乎很尴尬。 如果有任何改进此设计的建议、我将不胜感激。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    当您提到"不稳定"时、这是否意味着输出电压正在调节、但 OUT 信号显示为丢失的脉冲……或者您称为"断续"的情况?  

    具有真正脉冲跳跃(HICCUP)的控制器可以执行类似于在最小占空比下切换、然后跳过每个 nth 个脉冲的操作。 一些控制器甚至会更改为迟滞模式以实现脉冲跳跃。 可以通过不同的方法来实现这一点、但这是特意以可控方式实现的、从而使输出保持在稳压状态。 脉冲跳跃也会影响输出电压纹波、但同样、这是以受控且可预测的方式完成的。

    当 UCC28C42 COMP 电压降至最小阈值以下时、脉冲将停止、直到 COMP 电压恢复。 这不受控制并且有些随机。 相对于定期跳过、脉冲会随机丢失。

    如果您需要向 sec2 (稳压 FB 输出)添加最小负载、以使 SEC1保持稳压、可以检查这两个输出之间的交叉稳压。 SEC1的调节取决于 SEC2的调节以及这两个绕组之间的变压器耦合。 您还可以使用 TI Power Stage Designer 检查功率级参数

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    非常感谢您的快速回答。 我所说的不稳定是什么:

    C1、黄色是 SEC1 (非隔离、由80mA 加载)、C2、绿色是 SEC2 (隔离且未加载)、C3、橙色 是 COMP (引脚1)

    我是这种电源设计的新手、并且继承了这种设计、因此请忍受我。 您提到了"检查这两个输出之间的交叉调节"如何精确地实现它、您能否更详细地说明一下? 另外、让我知道是否有其他信号感兴趣、我会发布它。   

     此致/Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramin、

    交叉调节是指只有一个输出(sec2)经过调节、而另一个输出(SEC1)经过交叉调节。 SEC1的交叉调节取决于 SEC2的调节以及 SEC2和 SEC1绕组之间的变压器耦合。 检查交叉调节可能意味着验证负载条件以及变压器耦合- SEC2和 SEC1绕组耦合在一起的情况如何? 检查 Wurth、查看变压器的构造是否能够产生最高效的耦合。

    另外、您的波形说明表明 SEC1 (非稳压绕组)加载了80mA、但 SEC2 (稳压绕组)未加载。 如果这实际上是转换器预计运行的方式、那么 您可能会遇到启动问题、例如您被描述为"不稳定"的问题。 通常、SEC1绕组仅向 PWM (VDD)提供偏置电源、这< 100μA 启动和< 3mA 工作电流。 在 SEC2空载的情况下、使用80mA 加载 SEC1是不可行的、正如您已经提到的、将需要虚拟负载来保持稳压。 即使 SEC2和 SEC1之间的变压器耦合是完美的、尝试以这种负载不匹配的情况启动转换器也无法克服。 您或许可以推迟12V_AUX 获得任何额外负载的时间、直到+12V_ISO 进行调节?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我害怕这件事。 据您所知、这不是正常操作条件、即空载 ISO_12V、但它可能在负载通过电缆连接时发生。 现在、这通常不是问题、即使电缆断开连接并且 AUX_12V 发生不稳定、但至关重要的是、在我们的案例中 、AUX_12V 驱动 PFC 级(也来自 TI: UCC28070)并且令我们非常惊讶的是、这种不稳定的 AUX_12V 会导致 PFC 输出端出现不受控制的(缓慢)电压上升。 在断开输入之前、我敢于测量高达550VDC 的电压(设定电压为400VDC)。 因此、它实际上是一个安全问题。  我觉得我们只需要找到其他方法来处理这种奇怪的现象。

    感谢您的帮助

    Ramin