This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:默认输出电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308148/tps53681-default-output-voltage

器件型号:TPS53681

您好!

  全新 TPS53681的默认输出电压是多少?

对于 我们的大规模生产、我如何 在电路板上电之前设置所需的输出电压?

谢谢。

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    1) rail1的 TPS53681默认输出电压为1.7V,rail2的默认输出电压为0.9V。

    2)使用 PMBus 命令21h (VOUT_COMMAND) 以 VID 格式写入所需的输出电压并存储到 NVM 中。

    例如:0x0079 对应于1.7V、0x0001对应于0.5V、 具有10mV 阶跃。

               0x0079对应于0.85V、0x0001对应于0.25V、持续5mV 步长。

    阶跃大小可通过 PMBus 命令读取20h [4:0]位=  00100b:10mV DAC 模式
                                                            00111b:5mV DAC 模式

    此致、

    Chanakya。