This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:V (SNS_SCP) V (SNS_WRN)值确认

Guru**** 2544110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305263/tps1211-q1-v-sns_scp-v-sns_wrn-value-confirm

器件型号:TPS1211-Q1

您好、TI!

对于 TPS12110-Q1如何确认 V (SNS_SCP)和 V (SNS_WRN)的值? 有什么公式要计算吗?

Br

顾俊松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junsong Gu,

    感谢您的联系!

    RSNS * IOC 提供 V (SNS_WRN)

    RSNS * ISC 提供 V (SNS_SCP)

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的答复、因为规格显示是 V (SNS_WRN)决定 Rsns、所以我对 V (SNS_WRN)和 V (SNS_SCP)感到困惑、因为哪个参数给出 V (SNS_WRN)和 V (SNS_SCP)的值?

    Br

    顾俊松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junsong Gu,

    是的、 V (SNS_WRN)决定 Rsns。

    用户/设计人员必须选择 V (SNS_WRN)。  过流保护阈值电压 V (SNS_WRN)的建议范围为10mV 至200mV。 接近10mV 低阈值的值可能会受到系统噪声的影响。 接近200mV 上限阈值的值会导致电流检测电阻器中产生高功率耗散。 为了最大限度地减少这两个问题、选择25mV 作为数据表中应用示例的过流保护阈值电压。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    作为您的回复、 我们可以使用25mV 来计算任何应用的 Rsns。

    Br

    俊松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 对于大多数应用而言、25mV 是一个良好的起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!