This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:ucd90124A 配置问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308390/ucd90124a-ucd90124a-configure-problem

器件型号:UCD90124A

您好!

我正在尝试从 CSV 配置 UCD90124A 并获取:

(请参见下图)

问题可能是什么?

谢谢。

艾雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erez、

    看起来器件启动需要超过1500ms、这就是器件 NACK 打开的原因。 尝试修改脚本以延长暂停时间。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的及时回复。

    我 使用了相同的脚本来配置10个组件、结果很好。

    启动时间是否与外部元件有关?

    B.T.W:脚本是由 Fusion 自动创建的。

    此致、

    艾雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erez、

    启动时间可能会因系统通信时间和故障记录等原因而发生变化。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)