This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML-SP:θ JL

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308513/lm117hvqml-sp-theta-jl

器件型号:LM117HVQML-SP

您好!

我想要求提供有关以下 PN 的更多信息:

 

5962R0722902VZA

 

我看到它显示的是 θ JA 和 θ JC。  此器件是否有可用的 θ JL?

谢谢。

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    只是为了确认、通过"Theta JL"、您可以指结至引线热阻、对吗?

    谢谢!

    Andy Fondaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    没错。 我也很好奇如何使用提供的 Theta jc 值冷却此装置。    

    谢谢。

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    与 Theta JC 和 Theta JA 相比、Theta JL 通常非常大、因此我们没有这个值。

    但是、我们确实有应用报告、提供了有关封装热指标的附加信息、以及如何正确使用这些指标。 我将在下方为您提供链接。

    半导体和 IC 封装热指标

    如何使用热仿真正确评估结温
    热指标

    谢谢!

    Andy Fondaw