This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:电源管理论坛

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302946/ucc25600-power-management-forum

器件型号:UCC25600

您好!

我们正在将 基于 LLC 的项目使用 UCC25600。 该系统可提供600W 的输出功率。

系统额定值如下所示:

输入电压:320-690VAC

Vout1:15V

Iout1:  20A

Vout2:15V

Iout2:15A

我们发现、对于具有相同设计值的2个电路板、我们可获得2个不同的输出电压。

在一个电路板中、我们大约可以得到17V 输出、另一个电路板大约是14V 输出。 您能对此提供帮助吗?

该电路原理图如下所示。

LLC.pdf

期待您的回复。

此致、

S·N·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeni、

    您能否分享两块电路板的输出电压、开关节点电压、输出电流、栅极电压的波形?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我将在下周分享这些波形。  

    与此同时、我们尝试更换稳压器、发现电压行为发生了变化、现在电路板上的电压大约为15V、我们得到的是14V 的输出。

    向您分享同一电路板的 Rt 引脚波形第一张图片17V 电路板,第二张图片14V/15V 电路板,请查看并分享您的评论。 

    此致

    S·N·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeni、

    您能否解释一下您在原理图中讨论的是哪种稳压器?

    此致

    Manikantha P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    并联稳压器(U7)。

    此致  

    S·N·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  

    那么、即使在将并联稳压器更换到第二个电路板上后、输出电压也不是调节吗?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    是的、电压未经过调节。

    根据要求、请找到 两个电路板的输出电压、开关节点电压、输出电流、栅极电压的波形。

    具有17V 输出电压的电路板。

    具有14V 输出电压的电路板。

    并且可以给出预期的 Vout 变化。  

    此致、

    S·N·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeni、

    您能否共享您的电子邮件 ID。 我将在1月1周安排一次 WebEx 会议。 我明天就不在办公室了。  我还将关闭该主题、因为我们将通过电子邮件进行讨论。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    好的。 请您添加以下成员以及

    电子邮件- Sreeni.nk@ltts.com、chethan.ks1@ltts.com、siddesh.v@ltts.com、prebin.babu@ltts.com

    您可以在此提出任何建议、以便我们在此期间开展工作。

    此致

    S·N·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeni、

    我已经发送了本周的会议请求。 讨论不同的参数。

    此致

    马尼坎塔