This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:(或 UCC25660):在更高电压下工作

Guru**** 2386840 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC25660, UCC25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297329/ucc256404-or-ucc25660-operating-at-higher-voltages

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC25660UCC25600

我正在设计一个能够在600VDC 下工作、可提供高达800VDC 输入电源的直流/直流转换器。 200W……

UCC256404/UCC25660器件的工作电压限制为700V。  

为了更大限度地运行这些器件、我是否可以假设这是一个简单直接的电阻齐纳二极管、将 HV 输入引脚拆分为600V 的电容? (10mA 流经电阻器?)  

我假设 HB 将会浮动到 HS 吗?  

好的、这一切都感觉太简单-因此问题/偏执/愚蠢?

有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高棉、

    您不能使用 UCC25640x/UCC25660、因为 HS 引脚需要连接到开关节点电压以实现自适应死区时间。 您可以将 UCC25600与外部栅极驱动器一起用于此应用。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高棉、

    那么、我们可以将 UCC25560用于40V 输入 LLC 转换器吗? 如40V 至24V @400W。 是否有任何担忧或更好的建议?

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    当输入电压很高(~400V)时、LLC 谐振转换器的效率通常更高。 所以、我认为您可以为此应用使用不同的电源拓扑。 因此、请发布新主题、了解其他控制器建议。

    此致

    马尼坎塔