This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP876242Q1EVM:如果在使用 GUI 进行 NVM 配置期间显示"EEPROM unlock failed"、我该怎么办?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP876242Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307049/lp876242q1evm-if-eeprom-unlock-failed-is-displayed-during-nvm-configuration-using-gui-what-can-i-do

器件型号:LP876242Q1EVM

LP876242Q1EVM:如果在使用 GUI 进行 NVM 配置期间显示 EEPROM 解锁失败、我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zouhongrun:

    在节日之际、许多设备专家目前不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已检查您的设备通信是否正常、或者设备是否正确连接。 您试图配置和指定更多关于您在做什么和您要做什么的信息是什么?

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦