This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:询问 lm5180的输出电压

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306960/lm5180-q1-inquire-about-the-output-voltage-of-lm5180

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180

我可以问、lm5180的输出电压是否仅由 FB 电阻器决定?

我在实际测试中使用的变压器比为1.11:1、使用的 FB 电阻器为240k。 测试显示输出电压为23V、但根据上述公式、Vout 应在21V 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能否分享一下原理图? 另外、测试条件是什么、输出电压可以高于空载时的设定值。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是测试中使用的原理图、测试使用了含三种变压器结构的 lm5180芯片。 该图仅显示了一个变压器结构。 在实际测试中、每个输出端子 VCC 和 VEE 之间连接了1W 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海静

    让我先检查一下、然后再回来。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI

    我想为您的分析添加一些信息。 首先、测试中使用的变压器的初级电感为130uH、漏电感为2uH、我认为这已经太大了。 因此、在随后的仿真中、我将变压器的参数更改为40uH 自感和100nH 漏电感。 不过、仿真结果表明、输出电压为50ms 时发生了断电。 我想问一下造成这种情况的原因。 下面是仿真图、其中也采用了带有三个变压器的 LM5180芯片结构。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    感谢您为我们提供更多信息以帮助解决您的问题。 您能否在仿真中分享输入电压波形以及 SW 节点电压和输出电流?

     产品专家 现在不在办公室。 TI 响应可能会在 年终假日季推迟到2024年1月2日。 感谢您的耐心等待、祝您假期愉快。

    祝你一切

    顺利。 瑞安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    以下是输入电压波形 V (V10)、SW 引脚电压波形 V (SW)和输出电流波形 I (R14)。 此外、还添加了变压器初级电流波形 I (t1:1)和更清晰的仿真原理图。

     期待   您的 及时 回复 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海静

    我们正在度假,很抱歉迟到了,将稍后回来,谢谢您