主题中讨论的其他器件:TPS62873-Q1、
您好、先生!
您是否有以下功耗计算工具(例如 Excel 或其他格式)? 如果是、您能否与我们分享、我想利用它们来评估电源设计作为参考?
- TPS62873-Q1
- TPS62875-Q1
Br.
辛西娅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生!
您是否有以下功耗计算工具(例如 Excel 或其他格式)? 如果是、您能否与我们分享、我想利用它们来评估电源设计作为参考?
Br.
辛西娅
尊敬的 Cynthia:
TI.com 上的两款产品均提供 Webench、可根据您的运行条件通过选择外部元件提供功率耗散值。
https://www.ti.com/product/TPS62873-Q1
https://www.ti.com/product/TPS62876-Q1
如果您需要进一步的帮助、请告诉我。
此致、
Tanvee
我之前使用 Webench 设计 TPS628731-Q1、当我选择 TPS628731-Q1时、工具显示的器件型号是 TPS62873QWRXSRQ1、输出无法解锁0.8V 电压、会出现错误、器件型号不是我希望的、您也可以自行尝试。 这就是我对使用 Webench 工具感到困惑的原因。
TPS62873QWRXSRQ1和 TPS62873Y1QWRXSRQ1是相同的 I2C 地址0x43、差异在于电压电平、我们需要的 TPS62873QWRXSRQ1是1.0V、TPS62873Y1QWRXSRQ1是0.8V。
如果我理解错误、请告诉我。