This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:ACFET 在冷启动期间损坏

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306657/bq24725a-acfet-damaged-during-cold-start

器件型号:BQ24725A

您好!

在我进行冷启动时、系统输出连接到6A 负载、ACFET 会损坏。 在此测试过程中、电池已断开连接、电池充电 IC 的输入为18伏直流电。

请阐明是否建议进行冷启动。 此外、ACDRV 降至16V。

我将 NTMFS4C029NT1G 用于 ACFET 和 RBFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:  

    感谢您与我们联系!

    您能否提供您的原理图?

    我将深入了解这一点、并在周三之前与您联系。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr:

    这是原理图 FYR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:  

    感谢您提供原理图。  

    我将回顾并在星期五之前与您联系。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:  

    只是为了澄清一下、观察到这种行为时是否插入了18V 适配器?  

    此外、我注意到引脚11、BATDRV、在您的设计中似乎是悬空的。 是否要连接到 R306?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aya Khedr,是的,适配器已连接,6A 系统负载也已连接。 关于 BATDRV、我们使用 P 通道 MOSFET 将电池连接到系统。 拔出适配器后、通过 Q23、电池电压将连接到系统。

    Q21 MOSFET 完全短路、Q25漏极-源极短路。 其余部分、所有其他 FET 正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:  

    我们的电池充电控制器通常期望电池出现。 您的设计中是否有电池断开连接的特定用例?  

    关于 BATDRV、我强烈建议遵循典型应用/EVM 原理图(N 通道 MOSFET)。 我还建议查看部分、  9.2.1.2.8输入滤波器设计 才会流入

     

     

     

    VDD。 如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。 此致、 A·克德尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你亚 Khedr ,添加阻尼网络后,它现在工作正常!!