This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]部分25.5W PoE PD 控制器和放大器;其主要特性

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS2378, TPS2379, TPS23751, TPS23752, TPS23756, TPS23731, TPS23734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308064/faq-some-25-5-w-poe-pd-controllers-their-key-features

主题中讨论的其他器件:TPS2378TPS2379TPS23751TPS23752、TPS23754、 TPS23756TPS23731TPS23734

TPS2378/9 (仅 PD):

-            符合 IEEE 802.3at 标准

             典型值为0.5欧姆 热插拔

-             TPS2378具有更高的适配器优先级、TPS2379具有栅极引脚来驱动外部热插拔

 

TPS23751/2 (PD + PWM 控制器):

-            符合 IEEE 802.3at 标准

             典型值为0.5欧姆 热插拔

-             反激仅具有次级侧调节(无内部误差放大器)

-             睡眠模式(仅禁用直流/直流、TPS23752)和高效轻负载模式(在轻负载时自动降低开关频率)

-             支持适配器优先级

 TPS23754/6 (PD + PWM 控制器):

-           符合 IEEE 802.3at 标准

             典型值为0.5欧姆 热插拔

-             TPS23754具有15V Vc UVLO; TPS23756具有9V Vc UVLO(用于低压直流适配器情况)。

-             两者都支持反激式/ACF 有源钳位正向(两者都没有内部误差放大器)

-             支持适配器优先级和低电压 PD 输入

 TPS23731/4 (PD + PWM 控制器)、最新:

-            符合 IEEE 802.3bt 标准,

             0.3欧姆典型值 热插拔

-             TPS23731支持反激式; TPS23734支持反激式/ACF(两个都有内部误差放大器,可配置为低侧 SW 降压转换器)

-             支持初级侧调节(无需光反馈)

-             支持自动维持功率特征

-             用于 EMI 的可编程频率抖动

-             支持软停止

-             支持适配器优先级