This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6B24:Fusion Digital Power Designer 中提供支持

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPSM8D6B24, TPSM8D6C24, TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305246/tpsm8d6b24-support-in-fusion-digital-power-designer

器件型号:TPSM8D6B24
主题中讨论的其他器件: TPSM8D6C24TPSM846C23、TPS546D24A

在此一年前的主题中、已回答了 Fusion Digital Power Designer 中是否会支持 TPSM8D6B24的问题:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160247/tpsm8d6b24-fusion-digital-power-designer

该器件应该在去年之前添加到了"Fusion GUI 电源设计器"中、这个软件我在任何地方都找不到。 相反、我现在使用的是 Fusion Digital Power 设计器 v7.10.1 [TPSM8D6B24]、无法选择2023年10月27日。 我使用的软件不正确吗? 您能否提供指向正确软件的链接? 或者是否有需要安装的插件?

此致、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Fusion Digital Power Designer 和"Fusion GUI"是同一工具、因此您使用的是正确的软件! 您是否在离线模式下使用 Fusion?  如果是这样、您可以从可用器件列表中选择 TPSM8D6C24。 这些设备共享相同的用户界面和命令列表。 我在我身边确认、  在带电的器件上可以检测到 TPSM8D6B24、我需要几天时间来接收评估板并进行确认。 我将在此处向您介绍最新信息

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的布列顿:

    感谢您的快速回复。 我查看了 Fusion 离线模式、但只能找到以下器件列表:

    可找到的唯一模块是 TPSM846C23、它只有一个电源轨、因此似乎与我应该寻找的 TPSM8D6C/B24不同。

    当涉及到在线模式时、我可以验证器件对 Raspberry Pi I2C 扫描的响应、并且 USB 接口适配器已被软件识别。 因此、我似乎只是在列表中缺少器件。

    谢谢、此致、

    托本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torben:

    TPSM8D6C24/B24实际上使用的命令列表 和用户界面与 TPS546D24A 相同。  请随时 从离线列表中选择 TPS546D24A、也可以打开 下面随附的文件、该文件是直接从 TPSM8D6C24评估板拉取的系统文件。 请参阅以下步骤打开系统文件:

    1.下载 TPSM8D6C24的系统文件

     e2e.ti.com/.../TPSM8D6C24-16384.0-Address-20-Project-File.xml

    2.打开 Fusion Digital Power 设计器并选择"Offline Mode"

    3.选择"通过打开现有系统文件创建新的脱机系统"

    4.单击"Select File"(选择文件)并导航至保存 系统 文件的位置

    5.选择"完成"。 当下一个窗口打开时、选择"Click to configure"打开器件 GUI

    我有一个评估板、用于评估现在发货给我的 TPSM8D6B24;由于即将到来的节日、我可能要到下周中旬才能评估硬件。 我 会确保 B24模块受到支持、下周我会向您介绍最新情况。

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Torben:

    我已确认  支持 TPSM8D6B24。 检测到  TPSM8D6B24器件时、Fusion 将显示 TPSM8D6C24的器件 ID、因为它们具有相同的用户界面。 此 用户界面也与 TPS546D24A 相同、因此如果您使用离线模式、则可以从可用器件列表中选择 TPS546D24A。 我现在将关闭该 TT

    此致、

    布里顿