This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185-Q1:您好、请查阅我们的输入电压4-40V、我们希望输出电压12V、电流1A、我们可以使用 LM5185-Q1芯片来实现吗? 谢谢你。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185-Q1, LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307984/lm5185-q1-hello-please-consult-our-input-voltage-4-40v-we-want-to-output-voltage-12v-current-1a-can-we-use-the-lm5185-q1-chip-to-achieve-thank-you

器件型号:LM5185-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5185

您好、请查阅我们的输入电压4-40V、我们想要输出电压12V、电流1A、我们可以使用 LM5185-Q1芯片来实现吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM5185需要4.5V 的最小输入电压。  在任何情况下、Webench 设计工具指示您的设计无法

    LM5185来实现。

    我附上了可能对您有所帮助的设计表 Webench。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../WBDesign646.pdf