This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:使用28950的 PSFB 转换器中的问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28950EVM-442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285222/ucc28950-issue-in-psfb-converter-using-28950

器件型号:UCC28950

大家好!

我尝试使用 UCC28950 IC 实现 PSFB 转换器。 我通过桥式整流器电路分别提供12V 偏置和输入电压(400V)。

当提供12V 偏置时、QA、QB、QC 和 QD 会显示占空比接近50%的脉冲。 不过、没有用于切换次级器件(QE、QF)的脉冲。

Vref 值为5V、SS/EN 也为5V。

什么可能是电路无法导通的问题。

需要检查哪些其他参数才能进行故障排除。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可以查看的原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测板经过定向、因此电源板和子板中的引脚匹配会发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的原理图、似乎在峰值电流感应信号大于0.641V 时不会驱动 SR FET。

    这基于 DCM 引脚上设置的电压。

    您可能需要研究误差放大器输出、CS 引脚、DCM 引脚和 OUT E 引脚、以了解 SR 驱动器为何未被激活。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike 的回复。 在浏览设计文档的过程中、有人提出了一些疑问。 对于引脚 ADEL 和 ADELEF 电阻器网络、Vref 根据 Excel 设计工具图进行连接。 但在应用手册 SLUA16D 中、CS 输出连接到 ADEL ADELEF 电阻器网络。 对于初始故障排除和最终版本、首选/正确。

    此外、即使同步整流器开关不工作、也应该生成次级负载电压。 在我的原型设计中、次级电压也是零、变压器绕组极性是否可能导致了此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我发送一个指向您正在讨论的应用手册的链接?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    出现了已解决的栅极驱动器问题。 现在开关由脉冲驱动。 但是、在大约100V 的电压下、仍有可忽略的输出。 此外、变压器会产生某种滴答噪声。 我将在初级变压器的交流侧观察到的波形

    它似乎是在突发模式下运行。 不过、脉冲为什么是双极的。

    参考文件附后。 此处提供的 DCM 连接与 Excel 工具图表中提到的连接不同。

    e2e.ti.com/.../6874.ucc28950.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续上述内容。 似乎、对于输入直流电压为低电平(20V 输入)的情况、系统正常运行(所有四个初级器件)脉冲持续存在 。 然后它进入某种突发模式或某种保护模式。  

    35V 以上之后、转换器将会进入间断模式。 它恰好处于突发模式/保护模式。

    为了解决此问题、我应该检查哪些信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并将很快返回。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计可能是可以听到的、因为它突发了。  突发可能是由环路稳定性、嘈杂的 CS 信号或糟糕的布局布线导致的。

    以下链接将为您显示应用手册、您可使用该应用手册来帮助审查设计。  本教程介绍了在 PSFB 中使用 UCC28950的分步设计过程。  应用手册中有一个 Excel 设计工具、也可帮助您审查设计。   

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    应用手册中的信息用于设计600W 评估模块、TI 器件型号为 UCC28950EVM-447。  您可以在下面的中找到该评估模块的用户指南。  有些波形和性能数据可能也会在用户指南中有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf

    订购600W 评估模块以进行评估可能值得您花时间。  您可以使用它来比较现有设计中的波形、并可在以下链接中找到它。

    https://www.ti.com/tool/UCC28950EVM-442?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware&login-check=true

    使用应用手册/Excel 工具检查设计后、如果一切正常、 您可以开始排除设计故障。

    故障排除的信息。

    1.) 可能会导致电压环路不稳定。  首先使用 Excel 设计工具进行检查、看看理论补偿是否正确。

    2.) 首先在禁用 SR 的轻负载下评估您的设计。   

       a)这可以通过将 UCC28950的 DCM 引脚连接到 UCC28950 GND 引脚来实现。

    3.)  我会 使用差分探头监控 UCC28950的电压放大器输出、CS 引脚、SS 引脚和变压器的初级。

      a.)在10%负载时开始检查:  

         -电压放大器输出稳定性

         -检查以确保 CS 信号干净无噪音

         -确保设计不会进入过流间断模式保护。  数据表中的以下部分介绍了每个周期的说明、         以及断续模式过流保护及其工作原理。

      

    4.) 在轻负载下进行设计后、您可以根据上面讨论的应用手册设置延迟时序。

    5.) 设置时间后、您可以缓慢地启动设计、以查看是否在更大负载下工作以及是否根据需要进行故障排除。

    6.) 当设计在没有 SR 的情况下运行后、您可以启用 SR、并使设计再次从轻载缓慢缓慢上升至满载缓慢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 的回复。 我将根据你建议的程序向你提供最新情况。

    我还想知道对于初始启动(A),我们是否可以最初为 IC 提供12V 偏压,然后将输入电压从0斜升至400V。

    (b)或者我们应该将电压设置为400V、然后应用12V 偏置。

    目前、我将遵循(a)中提到的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计的最低输入电压是多少?  这可能是您应该开始使用的输入电压。

    您可以使用单独的偏置电源对 IC 进行偏置。 对于在进行初始故障排除时使用偏置绕组或单独偏置电源为 PWM 供电的设计、通常采用这种方法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。 我尝试根据 TI-Excel 工具中获得的值修改了 PSPICE 仿真。 但是,启动模拟不起作用。 提供的基准适用于48V、但限制为12V。

    请建议对功率要求为1500W 的48V 输出进行哪些更改。

    e2e.ti.com/.../DESIGN_5F00_1500W_5F00_48V_5F00_Updated_5F00_02_5F00_11_5F00_2023.xlse2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需检查一下即可。  在您修改之前仿真是否正常工作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次查看您的查询。  当您的设计需要24V 电压时、看起来模型正常工作、输出锁定在12V。

    我想您可能会遇到一两个问题。

    1.没有正确设置从 Vout 到 EA+的分压器。

    2.您的变压器匝数比设置不正确。

    我会检查这两项、并在需要时进行调整。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    为了测试该系统、我更改了感应电阻器、以获得24V 的输出电压。 我 附加随附的 pdf 中捕获的波形。 目前使用的负载电阻为4欧姆。 变压器初级电感为2.6mH、漏电感为7uH。 我不使用任何匀场电感。

    最终要求是在电压为48V 时提供1.5kW。

    主要观察结果是变压器电压几乎为方波。 一旦系统达到24V、输入电压的任何进一步增加、系统就会进入突发模式。

    此外、还观察到、随着系统输出电压达到24V、QA 的栅极电压开始降低、然后接近变为24V。 我还随附了更新的子板原理图值、

     e2e.ti.com/.../Experimentation_5F00_notes.pdfe2e.ti.com/.../PSFB_5F00_DAUGTHER_5F00_BOARD_5F00_09_5F00_11_5F00_2023.pdf

    我已将 DCM 引脚连接到 Vref、以禁用 QE 和 QF 的输出。

    如何调整补偿器、或者是否缺少/需要检查任何其他东西。

    在仿真中、我能够在200V 的输入端获得接近28V 的输出电压、但是仿真慢得令人痛苦。 是否有办法可以加快 PSPICE 中的仿真或补偿器中应调整的方法来加快跟踪速度。 我将附加仿真 schematic.e2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_START_5F00_UP-_5F00_PSPICE.pdf

    请建议如何解决问题。 请注意、我是通过衰减100倍的差分探头进行测量的、因此在特别是低压信号中会产生噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的仿真文件中设置了一个电阻分压器、该分压器 会将输出设置为30.86V。因此、如果您在仿真中尝试获得48V 电压、则需要调整该电阻分压器  UCC28950_START_UP _PSPICE.pdf

    在您的仿真中、变压器匝数比为5.25。  在200V 时、可实现的最大输出电压为200/5.25 = 38V 。如果这是您的设计中的变压器匝数比、在200V 时无法实现48V 电压。因此、您的变压器匝数比不正确、需要进行校正。

    以下链接将带您进入应用手册、其中回顾了使用 UCC28950设计相移全桥转换器(PSFB)的分步设计过程。  它将为您提供有关选择变压器匝数比、环路补偿以及在 UCC28950周围设置组件的计算结果。  其中还包含指向使用相同计算的 Excel 设计工具的链接。   

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    本应用手册用于设计 UCC28950EVM-442 600W 评估模块。  以下链接将指向此评估模块的用户指南、用户指南中的一些波形、您可能会发现在评估设计时会很有用。  您可能需要花费大量时间来订购评估设计性能的评估模块。  您可以将此设计与您的设计进行比较、它可能有助于进行故障排除和设计过程。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluu421

    https://www.ti.com/tool/UCC28950EVM-442?keyMatch=UCC28950EVM

    此时、我建议使用应用手册和 Excel 设计来仔细检查您的设计。   您可能需要使用 PSpice 仿真、以便使用计算的参数对设计进行故障排除、仅确保在修改设计之前一切正常。

    需要考虑的另一个重要因素。  您可以将输出电容器设置为接近稳压输出电压的初始电压、而不是从零开始。  也会减少采用的数据点有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。 仿真文件 I 将输入电压降低到200V、以查看可在该水平实现的变压器匝数比。 我还将输出电容器电压值与仿真值接近。

    您能否浏览有关硬件波形的文档、这里我将在大约24V 的电压下测试 Vref。 不过、您可能会看到、变压器电压始终是方波、没有发生相移。 COMP 引脚电压接近4-5V。

    当系统达到所需的24V 测试调节电压时、进入突发模式的问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的变压器输入电压很可能是方波、则设计将尝试实现100%占空比。   具有100%占空比的电压放大器需要4V 至5V 的 COMP 电压。  您需要调整变压器匝数比以支持您的设计。 5.25不够大。

    1.您的设计对输入和输出功率有何要求?

    2.能否分享最新原理图供大家审阅?

    3.您是否有机会查看应用手册 slua560d?

      a)很多设计人员发现本应用手册对设计过程很有帮助。

      B.)它给出了变压器匝数比的计算方法。  我认为调整此匝数比有助于实现您所需的输出电压。

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    4.应用手册内部有一个指向 Excel 设计工具的链接。  您可以在下面找到该链接。

      a.)计算基于应用手册

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

      B.)以黄色输入设计参数

    c.)随后、Excel 将以白色计算该设计所需的组件值。

    您可以在+/-计算值范围内为设计选择组件。

    d.)该工具还将为您补偿电压环路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意变压器方波的说法、因为转换器要求的是100%的占空比。 但是、当我在输出达到所需的基准后增加输入电压时、系统会进入突发模式。 不应随着输入增加而降低占空比需求、而不是直接跳到突发模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您认为占空比将随着输入电压的增加而降低是正确的。  但是、输出会进入调节状态、电压放大器需要导通时间小于 Rtmin 编程的时间。转换器将进入轻负载突发模式。

    您是否加载了输出?   

    加载输出会阻止设计进入突发模式。  我建议使用等效电阻负载为设计加载、在初始测试期间会消耗10%的负载。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我已将负载更改为大约30%。 IE 12A、36V 输出。 请注意、为了进行缩小测试、我已将所需的调节电平更改为36V。

    但是、系统仍将进入突发模式。 我正在连接 Excel 工具

    请注意、DCM 连接到 VREF、RAB、RCD 和 REF 的延迟电阻均保持在90k。

    补偿器电阻为

    射频=120k

    CF=3.3nF

    CP = 330pFe2e.ti.com/.../PSFB_5F00_DESING_5F00_36V.xls

    除了轻负载运行外、系统进入突发模式(在非同步运行中)的其他问题是什么。

    错误的补偿器设计/斜率补偿会影响它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您附加的 Excel 文件设置为12V 输出。  您要附加的 Excel 文件是否正确?  

    如果未正确补偿环路、您可能会遇到稳定性问题。  这通常表现为振铃而不突发。 或正弦振荡。

    我认为这不是问题。  但是、您应该 根据您的输入和输出功率要求来补偿环路。  Excel 工具将帮助您补偿电压环路。

    如果您在设计中不更改变压器匝数比以在200V 下调节36V、则需要95%的占空比。  如果负载为30%、则不应达到轻负载突发模式。  但是、您可能是 过流断续模式保护。  这也是突发模式保护。  下面的描述了断续模式保护的工作原理。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。 正如您所建议的、系统将进入过流断续模式、即使负载低于设计值(48V、1500W)也是如此。

    CS 网络滤波电阻器进行了更改、以包含更高的滤波电阻 C7=3.3nF、R22=2.2K

     CS 检测电阻 R3=22欧姆、R4=2.2k

     现在系统不会进入突发模式。 但是存在一些变压器噪声。 我们重复该实验两次、高达36V、并在将输入电压增加到200V 以上时进行了一定程度的调节。 但在第三次尝试中、设备失败。 这时没有热逃逸。

     

    对于器件 QA 和 QB、则漏极和源极短接、

    对于设备 QC、QD-栅极、漏极和源极都短路。

    添加了器件 QE 和 QF。 尽管未给出栅极脉冲、但漏极和源极短路。

     

    使用的器件为 SQW61N65EF (650V、44A)。 相比功率级别、我使用过过高的器件。 但设备仍然出现故障。

    输入电压从未高于220V DC、而输出为36V。

    负载约为3-4欧姆。

    不使用匀场电感器、因为变压器的泄漏电流为7uH。

    导致此故障的原因可能是什么。 我附上原理图和电源板布局供您参考。 器件损坏时、我无法捕获任何波形。 此问题是否由于轻负载时没有发生软开关而引起振铃。


    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC_5F00_LAYOUT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流检测电阻为 R4、R3用于复位变压器。  

    换句话说、R3 = 2.2 k Ω、R4 = 22 Ω。   这已在您的原理图中正确呈现、但您曾提到这些值在您的回答中与之相反。  您能仔细检查一下吗?  如果电流检测变压器设置不正确、这可能会导致 FET 损坏。

    FET 会因电气过载而失效。  原因可能是过热、过压和/或过流。  您排除了热问题、如果输入电压比电压仅高200V、则可能存在过流。

    您提到 CS 滤波电容器为3.3nF、R22为2.2k 欧姆。  该器件具有7.26us 的 RC 时间常数和21.9kHz 的低频极点。  这是过多的滤波、可能会阻止逐周期电流限制对 FET 的保护、从而导致 FET 故障。   

    我建议将该 RC 滤波器极点设置为输出电感器上的开关频率的10倍。   最常用的值是1k 欧姆和220 pF、这将低频极点置于723kHz、RC 时间常数为 220ns。  

    E 和 F FET 时序也可能关闭、这可能会导致初级 FET 损坏。  我建议采用固定延迟方法进行设计、并在进入满载之前调整10%负载下的匝数延迟。  应用手册 slua560介绍了具有固定延迟方法的 PSFB 的分步设计过程。  它提供了初始延迟值的计算、并提供了有关如何在10%负载的基础上微调延迟的提示

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    我推荐以下内容。

    1.检查以确保 R3和 R4值与原理图相匹配。

    2.解决 CS 引脚上的 RC 滤波问题

    3.确保设置逐周期峰值电流限制,以便不超过最大 FET 电流。  我建议将最大额定值设置为最大 FET 额定值的80%。

    4.使用固定延迟设计方法、并根据应用手册 slua560在10%负载时设置开通延迟。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好


    感谢您的回复。 我恢复了典型 CS 滤波器值。 此外、还更改了基准电阻器、使输出现在为24V。 即使在这种情况下、 一旦输入电压电平达到所需的24V 输出电压。 它将进入突发模式/断续模式。 我进一步增大了输入电压、但当系统已经处于突发模式/断续模式时增大输入电压会再次导致所有器件损坏。 不过这次 C 器件有一些火花。

    为什么所有器件在 PSFB 中一同受损。 保留的保险丝为10A、保留的器件的额定电流为44A。 即使逐周期过流保护也保持在10A。 器件仍然损坏。

    a)是造成问题/或其他问题的器件的体二极管。

    B)在系统进入突发模式之前、我应该观察到哪种侧振铃让我知道应该捕获哪种电源侧波形以获得更多信息。

    c)输入电压从0开始的这种斜升是导致损坏的原因之一、因为当输入电压最高时、输入电流最低。 因此、我应将输入电压设置为所需的电平(例如200) 、然后将其打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 FET 出现过流或过压、它们将损坏。  这很可能是过流。

    您曾提到、您的逐周期电流限制设置为10A、但它没有保护 FET 免受损坏。   您的电流检测变压器网络可能未检测到正确的 FET 电流。  您能仔细检查一下吗?

    您还能给我发送一份最新的原理图供我审阅吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike  

    感谢您发送

    编修。 我附上原理图和布局、供您查看。 我已将 DCM 引脚连接到 VREF 以禁用同步整流。 e2e.ti.com/.../DipTrace-Schematic-_2D00_-PSFB_5F00_DAUGTHER_5F00_BOARD_5F00_09_5F00_11_5F00_2023.pdfe2e.ti.com/.../8231.SCHEMATIC_5F00_LAYOUT.pdf 谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了你的询问,正在审查中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送原理图和布局供您审阅。

    我还要求您仔细检查电流检测变压器反馈网络、以确保其正常工作。

    您这样做了吗、您能分享一下结果吗?

    CS 信号是否代表正确的 FET 漏极电流?  如果不这么做、它也不会保护 FET。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我连接电流传感网络电压和实际电流。

     

    CH1:CS 引脚电压

    通道2:测得的电流

    CH3:初级开关的漏源电压

    CH4:输出电压

    它观察到电流尖峰达到大约10A 的更高水平。 不过、平坦水平约为3A 左右。

    CH1:变压器电压

    通道2:测得的电流

    CH3:初级开关的漏源电压

    CH4:输出电压

    它观察到电流尖峰达到大约10A 的更高水平。 从这个角度来看、平坦的电流大约为3A 左右。

     

    当它达到调节电压时、可以从变压器侧观察到一些噪声。

     

    这些器件的额定电压为650V 和44A。

    之前、我认为器件是由于振铃而损坏的。  

    可以看出、在输入电压约为130V 时、输出达到24V。 现在、我应该直接施加 Vin=200的电压、或者将 Vin 从130V 斜升至200V 及以上。

    负载约为300W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续上述内容、由于在开关转换过程中出现电流尖峰、我将低通滤波电容器值增加到 CS 网络的1nF。 现在、系统似乎正在进行调节、因为当输入电压增大时、转换后的电压的脉冲宽度正在减小。

    但是、次级缓冲器电路电阻器会发热。 我连接 电路图中的特定电阻器。 缓冲器的选择/设计是否有任何设计过程或存在其他问题。

    而且目前我已经禁用了同步整流,我现在应该启用还是在解决 二次侧缓冲电路问题后启用它。

    e2e.ti.com/.../DIPTRACE_5F00_PSFB_5F00_QUERY.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并会很快与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的 波形、当漏极电流为2.5A 时、CS 引脚为500mV。

    CT 的设置方法是、当漏极电流达到10A 且 CS 引脚达到2V 时、控制器应逐周期电流限制。

    因此、电流检测变压器和 CS 电阻器似乎被选择进入10A 的逐周期电流限制。

    FET 漏极中有这些不应有的前沿电流尖峰。

    在下面的波形中、 这个值大约为8A。这表示 SR 在不应该时为 ON。

    这可能表明 SR 时序问题。

    我会禁用 SR、以查看是否可以消除这种前沿尖峰。

    您得到的以下波形显示、每隔一个开关周期的峰值电流处于不同的水平。

    在峰值电流模式控制中不应发生这种情况。

    您使用了130k 的 RSUM 电阻器、它应该会提供大约40mV/us 的斜率补偿。  在10us 周期内、这将为您提供最大400mV 的斜率补偿斜坡。   因此您设置了正确的斜率补偿。  该问题很可能是小信号不稳定。  应重新检查 电压环路补偿。   

    在您上次的通信中、您提到缓冲器电阻器变热了?  您能告诉我哪个电阻器变热了吗?  SR FET 两端有缓冲器、输出端有 RC 钳位。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。 到目前为止、获取的所有波形都没有任何同步整流。

    a)我放置了红色矩形。 对于变热的电阻器、我使用了缓冲电阻器作为1206封装。  由于缺乏同步整流、它会变得很热。 设计流程是怎样的。

    b)我还在上一篇文章中写道、现在系统希望在 CS 网络中放置滤波电容器 C=1nF 后、再调节输出。  

    c)如果我更改反馈电容,以便在48 V 负载50%时调节几乎正确,然后开启同步整流,或者我应该在24 V 时进行有效日期同步整流,然后继续在48 V 时进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这些电阻变得很热、它们将消耗过多的功率。

    我建议在输出端使用传统 RCD 钳位、其功耗 比在评估模块中使用的低。

    以下链接将向您显示有关如何设置和使用此传统 RCD 钳夹的说明。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132532/ucc28950-ucc28950-senkron-rectf-snubber-question/4202839?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28950%2520Clamp#4202839

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:


    感谢您的回复。 我不对48V 输出和450W 左右的负载进行测试。 如前所述、设计目标为1500W、48V。

    正如您建议的、我将 RCD 钳位更改为 R=10欧姆、C=470nF、并将 Rparallel 更改为 C 为68k。 但是、我不确定它是否得到了优化。

    当输出电压为48V 时、我将次级漏极的波形与源极电压相连。 为340V 时的输入电压。

    次级侧中使用的器件也与初级侧中使用的器件相同。 (额定电压为650V、44A)。

    但是、次级缓冲器会变热(运行大约30到40秒后)

    我使用 SMD 电阻器和 CAP (1206)封装。 这些值应该会增加电容以减轻振铃。 以及如何管理散热。

    在主要应用中、我还必须使用缓冲器(1nF、22Ohm/2W)。 在30到40秒后也会变热。

    如何减少缓冲器中的发热、如何验证软开关。

    并提供了波形以及初级和次级漏源极与输入电压、输出电压供您参考、

    通道1:次级侧漏源电压

    通道2:初级侧漏源极

     通道3:输入电压

    通道4:输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您的 RCD 钳位是否设置正确。

    68k 欧姆和47nF 两端的电压应为48V。  Iout = 450W/48V = 9.375A。

    我将估计 FET 峰值电流为 Iout*1.3=12.2A

    钳位将钳制48V + 12.2A *(10 Ω)= 170V 的电压。

    在您的设计中、电压大约振铃高达430 V。

    因此、10欧姆电阻的阻值可能不正确。  我会检查它。

    您的 RC 时间常数可能过 大。  如果是这种情况、请减小与68k Ω 电阻器并联的 C。  

    我很幸运、RC 时间常数为511us。  您的时间常数大约为32ms。

    同步整流器上的 RC 缓冲器看起来不会为振铃提供任何阻尼。

    该振铃是由开关节点电容和变压器次级漏电感引起的。

    没有为反激式编写以下应用程序。  但是、有关在反激式转换器中的输出整流器上设置缓冲器的部分也适用于在应用中在 SR 上设置缓冲器。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaac5/sluaac5.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附图中电阻器 R8的典型范围以及 VD6假设的范围。

    我假设 Vfet 为250V (尽管目前我正在使用额定值更高的器件)。 VD6= 1.5V、Vout=54V (最大值)

    这是用于计算

    假设有什么问题吗?