This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25925:TPS25925中会发生什么保护?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308318/tps25925-what-protection-occurs-in-tps25925

器件型号:TPS25925

大家好、

我可以知道发生了什么保护吗?  谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Jimmy:

    您能否给我们提供有关导致此问题的测试设置的更多信息、并共享波形、包括 Vin、Vout 和 I_in。 如果您使用的是启用启动、则还应包含它。  

    是在电子保险丝线路下方连接任何电阻负载、还是仅原理图中显示的电容器是负载。

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    忽略设备时才会发生故障。 工作的系统。  

    我建议客户将 R5和 R4改为1M。 但对任何东西都没有影响。  

    如果您使用的是 Enable Start、则也包含该项。  您能告诉我什么意思吗?  

    5V 不能使用 div 电阻? 只有12V 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    移除电阻分压器不会产生什么影响。 使能引脚使用基准电压约为1.2V 的比较器。 同样对于电阻分压器、我们将在使能引脚获得1.6V 的电压。 您能否共享波形? 没有它们、就无法找到可能的原因。

    在"使能"部分、我说 Vin 为高电平、可由外部控制、但我认为他们在这里没有这样做、所以在同一个示波器捕获中向我发送 Vin、Vout 和输入电流波形。 请确保信号曲线不相交。  

    此外、如果客户能帮助了解这些信息、将会有所帮助。

    是否有电阻负载连接到线路下方以供电子保险丝,或仅示意图中显示的电容器就是负载。

    此致、

    阿鲁什