This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:SPICE 仿真(TINA)问题

Guru**** 2390765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307906/tps40210-spice-simulation-tina-problem

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我下载了"TPS40210 TINA-TI 负载瞬态参考设计"进行仿真:

https://www.ti.com/lit/tsc Slum615


开始时我没有做任何更改、仿真结果符合预期、输出电压约为24V

然后、我删除了 IG1并将负载更改为1k Ω 电阻器、结果仍然符合预期

然后、我将 R7从51k Ω 更改为62k Ω、以获得0.7/1.5*(1.5+62)= 30V 的输出电压、但我得到了如下奇怪的结果、"SW"信号根本没有切换

这可能是由触发过流保护导致的、因此我将 ISNS 引脚直接接地并再次进行仿真、"SW"信号激活约500us、然后再次停止开关

我的短期目的是获得更高的电压输出(ex.30V)、并想知道上述仿真的问题、提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    请将 C12、C13、C14的初始电压设置为30V。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它工作起来,谢谢!