This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:升压电源

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307840/lm5156-boost-power-supply

器件型号:LM5156

我的团队正在设计一个具有3.3~3.65VDC 输入的直流:直流升压电源(能够为锂离子电池提供高达30A 的短暂瞬时供电)。

输出级需要生成23.0+ VDC @ 1.5A、持续时间最长30秒。

首先、我们使用了基于555的开关电源、它利用了47uH 电感器、但我们只是没有将电压提高到理论上应有的值。

555运行频率为4kHz 时、我们可以达到14.1vdc @ 600mA、这给了我们目前最佳的结果。

但是所有的计算都表明我们应该能够达到预期的目标。。。 但事实并非如此。

无论选择更改何种参数、我们都能在所需的电流下始终达到14V 输出的最大效率上限。

但是、如果我们并联两个此类器件、电压会下降、但电流几乎保持恒定。

发生的糟糕情况是、我们试图(从逻辑上)将输出串联在一起... 不是一个好主意:(

研究和范围分析似乎表明、我们无法将555 MOSFET 栅极驱动器电阻降低到足够低的水平来将效率损耗保持在所需的最小值(如< 1毫欧姆)。

在上一篇关于这个主题的论坛帖子( 12月13日2023 ),建议使用5156因为它几乎是专门为这个目的设计的。

它具有内部 MOSFET 驱动连接、因此我们假设它是超低电阻。

另外、有人建议我们更改为小得多的电感器。 2uH 范围内。

我们已经尝试使用 TI 的功率级设计工具。。。 但继续遇到负值和/或锁定字段(频率)...

任何可能的知情人士可以告诉我们我们正朝着正确的方向前进,或者如果我们在浪费我们的时间在这方面?