This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:更改工作温度

Guru**** 2387530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307577/bq25303j-change-operating-temperature

器件型号:BQ25303J

我按照说明通过修改 bq2589x 计算进行了计算。
如果将工作温度更改为0-45、则无法调整电阻值。

bq25303j 当 JEITA 条件设置为0-45时、我能否接收到用于计算 RT1和 RT2的 Excel 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 要计算0C 至45C 温度范围的 RT1和 RT2、需要将 C 行81栏的电阻值更改为45C 而不是60C 时的 NTC 电阻值。 当您更改温度时、电阻值不会自动更新。  

    假设您使用的是 BQ25303J 数据表中引用的103AT-2、结果如下所示。 RT1 = 7.72k Ω、RT2 = 99.36k Ω。 R_HOT (45C)的电阻值为4.911kohm、该值取自通过 Mouser 在线找到的103AT-2数据表。  

    如果您计划使用不同的 NTC、则需要在0C 和45C 输入 NTC 的预期电阻、而不是 C 列80和81中显示的值。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    d 45C in PLA

    大家好,Garrett

    我已确认您提供的信息。
    我还有一个问题。
    根据 JEITA、当达到 VHOT (45)时、充电将关闭。
    即使低于 VCold (0度)、充电也会关闭。
    在 Vwarm 区域中、电压下降0.1V、充电电流降低至50%。
    是否可以将其调整为不使用 Vwarm 部分?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、内置了温度曲线。

    谢谢。