您好!
我有一个项目、其中并行有两个 CR2450。 这些电池可以反向插入、因此我需要提供保护。 我将看到使用两个 LM66100、每个电池对应一个。
这是 我查看的使用的电路。 VIN1和 VIN2为 CR2450。

我订购并收到了 LM66100EVM。 我已配置为与上面的电路匹配。 它似乎在大多数情况下都起作用、但这些是它似乎失败的一种情况。 使用上面的电路作为参考、如果我正确地将好的(3V)电池插入 VIN1和 VIN2、情况将按预期运行。 现在、如果 我从 VIN1上取出电池 、然后在放电(<2.5V)的电池上插入、电流开始从 Vout 流回 VIN1处放电的电池。 我可以正确或反向插入放电的电池、但当反向插入时、更多电流仍流入放电的电池。
VIN1似乎在移除正常的电池后仍保持高电平。 然后在放入放电的电池时、它没有足够的容量将输入驱动为低电平并关闭器件。 有没有办法防止这种情况?
如果 LM66100无法用于这种情况、您有其他建议吗? 由于负载分布、必须同时连接两个电池、以帮助减少每个电池看到的电流脉冲。 我还考虑了实际的二极管、但压降太高。