This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:输入和输出电容器低成本解决方案

Guru**** 2382620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307787/lm3489-input-and-output-caps-low-cost-solution

器件型号:LM3489

我们正在实现 EVM 中建议的设计、用于 Type-C 充电器应用、输入电压为24V、输出电压为5V、9V 和22V。
EVM 中推荐的钽电容器相当昂贵。
能否在输入和输出端各使用一个聚合物电容器(MPN-A768KE107M1VLAS036、聚铝电容器100uF 20% 35V SMD)替换它们
在输出端以匹配 ESR、我计划将它们与串联电阻器(0.47Ω)配合使用。 请告知您此替换是否可接受

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rama 您好  

    可以、可以将钽电容器替换为"聚合物+ A 电阻器"组合。 请确保串联电阻值足够高并与所需的 ESR 量匹配。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 EVM 钽电容器的 ESR、每个为0.9R (47uFx2)。 我计划使用0.47R (100uFx1)

    如果可以、请告诉我  

    此外、如果有计算 ESR 的任何公式、则 Pls 也共享公式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rama 您好  

    您可以在器件数据表的第7.3.1节中找到与 ESR 选择相关的公式。 请参阅公式4。  

    - EL