This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2004A:数据表占空比

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300068/uln2004a-datasheet-duty-cycle

器件型号:ULN2004A

嗨、团队、

我的一位客户询问了以下有关数据表规格的问题。

"我们只是在发布之前尝试最终确定一些规格。 我们的其中一个规格取决于 ULN2004。 不过、我们有几个关于数据表的问题、想知道您能否找到答案、或者向我们指出一些答案的方向。 我们希望了解此器件的集电极最大电流、但规格仅在占空比方面提供了该值。 我们感到困惑的是、该占空比中每个周期的时长、因为我们想用脉冲持续时间来编写我们的规格。 您能否找到有关此方面的一些澄清? 我已将我正在讨论的图表的下方放置了一个图像以及指向完整数据表的链接。 非常感谢您在这个问题上的帮助。 如果您需要我提供任何其他信息、请告诉我。"

提前感谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    了解他们的信号的脉冲持续时间/频率以及他们的输出将导通的顺序将很有帮助、然后我们应该能够确定他们的应用是否适合此图。 数据表中未指定图中的最大周期。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    客户。 脉冲或频率的持续时间正是我们想知道的。 但这可能是一种框架化问题的更好方法。 如果我通过1个输出灌入500mA、我能够持续灌入该电流多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    欢迎使用 e2e!

    数据表未指定最低频率下的该图。 不过、这主要是根据器件中的散热计算得出的。

    您将使用 D 封装吗? Tamb? 您计划使用什么信号频率?

    例如、在较低的温度下、该器件可以无限期地支持500mA 通过1个通道。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用的是 D 电池组。 环境温度通常应为25°C、但可能会高达50°C 左右。 客户可以使用他们需要的任何频率。 器件可能会无限期地灌入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我认为、在50°C 时、一个通道可以无限期地留在500mA。 在25°C 时、这应该没有问题。

    我还会考虑 TPL7407LA。 它在70°C 和25°C 温度下均具有更好的热性能和特征以供参考。

    谢谢。

    帕特里克