主题中讨论的其他器件:TPS65982、、 TPS65987DDK、 TPS65987D、TPS65987
您好!
我们是从 中国的经销商处购买的 TUSB1046 EVM 上的产品。
我们将使用此板来支持"DP 转 USB-C "应用。 根据我们的要求、我们还需要 PD 支持。 从在 TUSB1046 EVM 上开始、就 有了 TPS65982的 PD 芯片。
我们能否使用 TPS65982 FW 检查"DP ALT 流"和 PD 流"?
我已经下载了 "TPS6598X 配置工具"和"TPS6598X 实用程序工具"、我们可以使用这两个工具访问 TPS65982以检查 "DP ALT 流"和 PD 流"、对吗?
如果我不对? 如何 PD 使用 TUSB1046 EVM 检查"DP ALT 流"和"EVM 流"?
度过一个美好的周末!谢谢
海东