This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:充电过程中发生快速充电超时警报

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307151/bq40z50-fast-charging-timeout-alarm-during-charging-process

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

充电电流设置为3A。 在充电过程中、它将被中断、从而提示快速充电超时。  客户想知道在何处设置超时和延迟

这里是参数设置吗?

客户了解到电流大于2900mA 并进入快速充电状态、但建立时间很长。  警报将在大约几分钟内发生。

此致、

刘安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:

    是的、这是 BQStudio 中的一节用于编辑 CTO 保护、请使用 TRM 中的说明获取更多详细信息。

    此致、

    怀亚特·凯勒