请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 您可以解释如何计算现在的平均放电电流和 现在的平均放电功率?
"当前平均放电功率"是否会受到"Avg I Last run和Avg P Last Run"的影响?
由于 客户使用的是 Load select=1,load mode=1,因此 他们想知道处于 REST 状态。
放电功率为0、那么 BQ40z50如何计算 RM?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.