This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:使用较大的电阻器值

Guru**** 2532090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307793/tps2121-using-larger-resistor-values

器件型号:TPS2121

您好...

我在上面使用太阳能电池作为主电池、使用电池作为辅助电池。   我想将数据表中 OV、CP 和 PR 中使用的电阻数乘以10甚至100、以降低电流损耗(即5k 至50k 等)。   您能就我应该注意到的有关此事项布局的最大限制和问题提供建议吗?

此致

史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    如果 IN1/IN2电压下降得非常快、这可能是一个问题-将发生的是 PR1/CP2状态、因此切换会因引脚上的 RC 时间常数较高而延迟、这可能会导致 VOUT 降至低于所需值或器件复位。 如果任一通道的电压衰减缓慢、则可以在该通道上使用更高的电阻值。 在任何情况下、务必将 PR1/CP2电阻器放置在尽可能靠近引脚的位置、以尽可能减小引脚的电容。 每个 INx 上的电容有助于降低 INx 下降的速率、这可以减轻这一问题的影响。

    我建议您使用不同的电阻值来测试您的电路、以确保它们在您的应用中工作。

    谢谢。

    帕特里克