This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:TPS543B20RVFT (1V35)布局验证

Guru**** 2529370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307487/tps543b20-tps543b20rvft-1v35-layout-verification

器件型号:TPS543B20

您好!

请验证 TPS543B20RVFT、Vin-12V、Vout-1.35V 的附加布局。 随附的原理图可供参考。

谢谢

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS543B20RVFT_2D00_1V35_5F00_1.pdf

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS543B20RVFT_2D00_1V35.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布列顿将在假期后对此作出回应。

    谢谢。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本设计是否旨在提供50A 的总负载电流? 如果是这样、63.4k Ω ILIM 设置不足以在每个相位上支持25A。 我建议使用更接近76k Ω ILIM 电阻器的电阻器。

    我还建议在反馈分压器中为前馈电容器和电阻器添加一个与顶部电阻器并联的空载占位符。 这可能不是 稳定所必需的、但作为预防措施、值得包含。

     对于布局、请确保有一条短迹线将 AGND 引脚连接到散热焊盘。 这应该是 AGND 和 PGND 之间的唯一连接。

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    请解释为何63.4K 欧姆不够大?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nachiketh:

    我对这种困惑深表歉意。 63.4k Ω 适合此应用(ILIM 约为27A)。 我在计算中意外使用了100nH 电感器、而不是 180nH。 我还更新了您附带的主题以反映这一点。

    此致、

    布里顿