This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:ChargeOption0 RSVD 位行为

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305905/bq25731-chargeoption0-rsvd-bit-behavior

器件型号:BQ25731

您好!

当前在 BQ25731的实现中、当写入 ChargeOption0寄存器时、观察到 RSVD 位读回0、其中数据表表表将 POR 值列为1。 当寄存器被写入时、为了与 POR 值保持一致、该位被写入为1。

您能帮助 回答以下 问题吗?

  1. 该 RSVD 位是否始终为1、或者它是否可以每次为0?
  2. 在上述写1然后读回0的情况下、这是预计发生的情况吗?

谢谢!

此致!

雅克·圣路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacques:

    您能解释一下您所说的 RSVD 是什么意思吗? 我在数据表中找不到该项。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaques、

    该位值无关紧要、它不执行任何操作。 您可以忽略该位。  

    此致、

    穆尼尔