This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662AEVM6-104:TPS92662AEVM6-104 EVM 电路板控制

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92662AEVM6-104, TCAN1042-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307051/tps92662aevm6-104-tps92662aevm6-104-evm-board-control

器件型号:TPS92662AEVM6-104
主题中讨论的其他器件: TCAN1042-Q1

我们有一些关于 TPS9266A EVM 的 CAN 通信的问题、我们看到很多关于此 EVK 的相同问题。  

我们的问题是、我们尝试使用 MCU 来控制 TPS9266A EVM、但什么都没有得到。 

目前尚不清楚 TCAN1042-Q1是否在 TPS92662AEVM6-104 EVM 板+ 6CHAUTOECU-899 ECU 板背景下使用了 CANFD 协议。

如果 TCAN1042-Q1使用 CANFD 协议、数据速率设置是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已分配适当的人员、但可能会延迟回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    该器件会选通、因此在 E2E 上不受支持。 我将通过电子邮件直接与您联系。  

    谢谢。

    雅龙

x 出现错误。请重试或与管理员联系。