主题中讨论的其他器件: MSP430F6779
尊敬的 TI 专家:
我正在评估 Banner Engineering 生产的 S22LGRYN LED 驱动器。
这里是 S22LGRYN 产品描述
1.它是三色共阳极 LED (绿色,红色,黄色),每种颜色消耗高达25 mA
-> TLC5940可以将每个通道作为连接到 LED 阴极的恒流吸收器提供高达120 mA 的电流
2、10 V 直流至30 V 直流工作范围
-> TLC5940 LED 电源电压高达17V
3.最大响应时间= 1ms
->我不确定 TLC5940能否 通过 PWM 调光控制 S22LGRYN 亮度
请提供建议。