This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:我能否使用 TLC5940来驱动此 LED S22LGRYN (10 V 直流至30 V 直流工作范围,共阳极 LED 和最大响应时间= 1ms)?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940, MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307596/tlc5940-can-i-use-tlc5940-to-drive-this-led-s22lgryn-10-v-dc-to-30-v-dc-operating-range-common-anode-led-and-max-response-time-1ms

器件型号:TLC5940
主题中讨论的其他器件: MSP430F6779

尊敬的 TI 专家:

我正在评估 Banner Engineering 生产的 S22LGRYN LED 驱动器。

这里是 S22LGRYN  产品描述

1.它是三色共阳极 LED (绿色,红色,黄色),每种颜色消耗高达25 mA

 -> TLC5940可以将每个通道作为连接到 LED 阴极的恒流吸收器提供高达120 mA 的电流

2、10 V 直流至30 V 直流工作范围

 ->  TLC5940  LED 电源电压高达17V

3.最大响应时间= 1ms  

 ->我不确定 TLC5940能否  通过 PWM 调光控制 S22LGRYN 亮度

请提供建议。

e2e.ti.com/.../S22L-LED.pdfTHANKS!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奈文,

    我想问器件的输入电压 VCC 是多少、它是否也介于10V 直流至30V 直流工作范围? 这是因为 TLC5940的电源电压范围仅为3~5.5V。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared Zhou:

    LED 驱动器 TLC5940和 MCU MSP430F6779的电源电压为3.3V。

    我还有另一个12V 的电源电压用于 LED 驱动。

    感谢您的回复~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奈文,

    您能告诉我您的电子邮件地址、我们可以通过电子邮件讨论此主题吗? 如果可能、您能否更详细地介绍您的应用、例如您需要控制多少个 LED、如何连接 LED 和终端设备? 那么我就可以判断 TLC5940是最佳选择、或者我也可以为您选择其他选项。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared Zhou:

    电子邮件地址: naiwen.chang@hxltd.com tw

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奈文,

    请检查您的邮箱。

    BR、Jared