This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:带 ULN 的继电器驱动

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300768/uln2003a-relay-driving-with-uln

器件型号:ULN2003A

团队、您好!

你好!

我们在使用 ULN2003A 时面临一个问题。

我们在设计中使用 ULN2003ADR 来驱动继电器。 Atmega2560AU 用作主控制器。 在中、当我们将 ULN 的9引脚(COM)连接到12V 时、继电器工作正常、但当我们提升9引脚时、一些继电器工作、其他继电器不工作、但继电器线圈之间的电压正常。 这可能是什么原因呢? 我们是否需要考虑布局或原理图中的任何内容? 请查看随附的原理图以供参考。

e2e.ti.com/.../7.1_5F00_P-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    将 COM 引脚提升到多大的电压? COM 应该与最高继电器驱动电压相同的电压、我认为您的原理图中应该是12V。

    另外、对于某些继电器不工作但电压正常的情况、您的意思是什么-您的意思是 XC 引脚未变为低电平?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    第9引脚(COM)未连接到任何电压。 继电器获得11.4V 电压、但继电器不工作。 但是、当我们将 COM 引脚连接到12V 时、它就可以正常工作了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    第9引脚(COM)未连接到任何电压。 继电器获得11.4V 电压、但继电器不工作。 但是、当我们将 COM 引脚连接到12V 时、它就可以正常工作了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    很抱歉在此延迟,由于美国的假期,很多员工都在休假。

    当 COM 悬空且继电器获得11.4V 电压时、继电器的低侧/ULN XC 引脚是否处于低电平、还是也处于11.4V?

    哪些通道无法正常工作? 同样的方法是否始终有效?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    当我们抬起 ULN 的第9个引脚(COM)时、继电器线圈在开启时获得11.4V 的电压、在关闭时获得0V 的电压。 但继电器未开启。 但是、如果我们在没有 ULN 的情况下从外部提供11.4V 电压、则会开启继电器。  

    当我们通过将 COM 连接到12V 执行相同操作时、继电器会正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    这确实很奇怪、有一个波形可以提供很多帮助、该波形显示了 当 COM 悬空时、Vrelay+、Vrelay-和 COM 是工作和不工作的继电器、以及当 COM 悬空时显示继电器。

    遗憾的是、此时很难诊断、但波形会大有帮助。

    谢谢。

    帕特里克