This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6B24:器件高度

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307152/tpsm8d6b24-device-height

器件型号:TPSM8D6B24
主题中讨论的其他器件:TPS546D24A

您好!

您能告诉我下图中红线指示的高度的最小值/典型值/最大值(=h)吗?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我们的美国团队将在假期后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    由于数据表中缺失高度问题、您能否提供有关上述高度问题的帮助?

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    PCB 底部与 TPS546D24A 顶部之间的高度为: 最大值=1.1 (PCB)+ 1.52 (TPS546D24A)=2.62mm、最小值=0.9 (PCB)+1.32 (TPS546D24A)=2.22mm。 我们没有典型值 可用数量。 TPS546D24A 的高度来自 TPS546D24A 的数据表。

    希望这对您有所帮助。 如果此问题解决了您的问题、请单击"此问题解决了我的问题"。  

    谢谢。

    南锡