This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:[BQ40z50-R3]高级充电算法未按预期工作

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307199/bq40z50-bq40z50-r3-advanced-charging-algorithm-is-not-working-as-expected

器件型号:BQ40Z50

尊敬的社区:

目前、我使用的是带有 BQ40z50电池监控器的定制电路板。 我已成功将板载固件从 R1更新为 R3。

虽然所有保护机制都按预期工作、但我遇到了高级充电算法问题。 电池监测器似乎未按预期限制充电电流。 尽管在所有温度和电压范围内将充电电流上限设置为200 -300 mA、但我始终在观察电源的1600 mA 电流(我提供17V @ 1600mA)。

我的问题是:高级充电算法是否适用于 R3版本? 是否应考虑将固件更新到 R5以解决此问题?

此致、

本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计不直接控制充电电流。 它向主机 uC 提供充电电流信息、也可以将其发送到兼容的充电器。 请确保主机 uC 或(兼容)充电器使用来自 bq40z50充电算法的信息。