This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:通过 GUI 将降压电压设置为2.5V

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308384/tps6594evm-setteing-buck-voltage-to-2-5v-with-gui

器件型号:TPS6594EVM

你好  

数据表中说明了当1个淘汰输出时,每个降压可配置为高达3.34V 的输出电压  。

但在 GUI 中,下拉框 只允许 像在多相中一样,编程到高达1.9V。

我如何获得压降箱以允许高达3.34V 的电压

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、

    如果您需要高于1.9V 的电压、则需要单击

    大于1.8V

    按钮以更改步长以允许更大的电压。

    屏幕截图显示在 PMIC 可扩展 GUI 工具版本4.0.0中(此处链接)

    此致、

    尼古拉斯