This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3962:至于 Theta JA、

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307343/lp3962-as-for-theta-ja

器件型号:LP3962

您好!

您能否分享 LP3962EMP-2.5/NOPB 的 Theta JA?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tomoy、


    对于  LP3962EMP-2.5/NOPB、数据表中提到了 SOT-223封装的 θ JA 值(图26):


    如您所见、0.5平方英寸 铜面积 θ JA 约为90C/W。

    请查看并告知我们、以防需要进一步的详细信息。

    此致、

    罗哈特·福加特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit San、

    感谢您的快速回复。  

    如果需要进一步的详细信息、我会告诉您。

    此致、

    岛村智之