This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:UC3845/ISENSE 过冲问题

Guru**** 2507965 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308346/uc3845-uc3845-isense-overshoot-problem

器件型号:UC3845

您好!

我们当前正在将其中一个直流/直流转换器 IC (UC3845)用于5V/21W 电源。

该电源主要用于整个运行过程中噪声是重要问题的电信系统。

更具体地说、我们在输出电压处观察到噪声。 此噪声主要是在占空比变化期间产生的、

特别是在以下和上升沿。 尽管进行了许多仿真、但我们已经确定了导致此问题的根本原因是 ISENSE 引脚过冲。

为了解决这个问题、我们增加了一个 RC 滤波器和一个斜率补偿电路。 然而,我们仍然遇到这一问题。  

您能否提供指导、说明我们如何有效地降低 ISENSE 引脚的尖峰?

感谢您的支持、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ManDar,

    如果 CS 信号上有过多无法通过 RC 滤波降低的噪声尖峰、可以尝试引入 LEB (前缘型消隐)。 此处的图3-1显示了一个示例。 确保直接通过 RC 滤波电容器测量 CS 信号、并且电容器应尽可能靠近 CS 引脚放置。 确保在示波器探头上使用短接地连接并使用"尖端和接地筒"技术测量信号。 如果您确信自己拥有优化的 RC 滤波器、已引入了 LEB 并正在使用最佳实践测量信号、则下一步可能是研究如何减少变压器泄漏电感并仔细检查 PCB 布局。  

    此致、

    史蒂夫