This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:存在上电过冲

Guru**** 2382300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306520/lp5907-q1-there-is-a-power-on-overshoot

器件型号:LP5907-Q1

您好!

我的一些客户使用此 LDO 来设计具有欠充电现象的电路。

前端直流/直流转换器为12V 至5V。 在上电期间不会发生过冲。 仅发生 LDO 输出过冲。

原理图设计和波形测试如下所示。 请帮助您了解原因。
确认使用了 LP5907QMFX-3.3Q1、并且未修改原理图中的模型。
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很快就会回答这个问题。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图显示 EN 连接到 Vin、这两个引脚是否有理由连接在一起? 当 EN 连接到 VIN 时、器件可能会在压降期间导通。  

    此处是一份应用报告、展示了此系统中可能发生过冲的不同原因以及如何避免未来发生过冲:  

    避免 LDO 的启动过冲(TI.com)

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    感谢您的回复!

    但是、如果您不控制 EN、建议手动直接连接 Vin 引脚?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hannah、

    是否有任何更新?

    但是如果您不控制 EN,则建议您使用手册直接连接 Vin 引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我很抱歉回复太晚了;我已经外出度假了。  

    我很快会再次查看该主题。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rhea,

    EN 引脚不应连接到 VIN、请参阅 7.4器件功能模式。 

    要查看有关客户过冲问题的类似示例、请参阅" 避免 LDO 的启动过冲"第2页

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    汉娜