This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:确认 BQ77915和放大器计算;BQ76920

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, CSD13202Q2, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307886/bq77915-confirmation-about-calculation-of-bq77915-bq76920

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: CSD13202Q2BQ76920

e2e.ti.com/.../Calculation-of-BQ7791501PWRCT-_2600_-BQ76920.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Fist PAGE (内部25mA 电芯平衡)计算看起来不错!

    第二页(使用 BQ77915进行外部平衡):

    • "CSD13202Q2"这种 MOSFET 可以、但漏源绝对最大值有点小。 这可能会使其更容易受到瞬变/ESD 冲击的影响。 我们过去使用的是20V MOSFET。
    • 功率等级听起来不错! 请记住、您还可以串联/并联使用多个电阻器来分配功率损耗。
    • 不过、计算似乎有点错误。 要获得500mA 的平衡电流、其大小应为4.2V/0.5A =~8.4欧姆。

    第三页(使用 BQ76920进行外部平衡):

    • 对于 Rin/Cin、在使用外部平衡 MOSFET 时、它们可以是1k Ω 和0.22uF (或0.1uF)。 1k Ω 将确保为 MOSFET 的导通提供理想的压降。 电阻的额定功率将非常小、因为电流不会很大。 电容器电压额定值将更多地取决于电芯电压、该 EVM 使用16V 电容器。
    • 我建议您查看  TIDA-00449  外部电池平衡示例的参考设计原理图。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙