This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22995H-Q1:用电容器控制压摆率的功能似乎未预期

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22995, TPS22995H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306231/tps22995h-q1-control-slew-rate-with-capacitor-does-not-seem-to-function-as-expected

器件型号:TPS22995H-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22995

您好

我正在构建一个电路来管理浪涌电流。 我正在尝试使用  TPS22995提高压摆率并减小浪涌电流。  根据我的理解 、CT 引脚上的电容器应该会决定我的压摆率。 我看到的结果与我预期的结果背道而驰。 如果我在 CT 上添加一个电容器、我将获得更高的浪涌电流、如果我将其保持断开状态。 随着我增大 CT 电容 、测量的浪涌电流也会增大。 输出电压的压摆率似乎相当稳定。 我在 电源和 TPS22995之间使用1 Ω 分流电阻器来测量电流。 任何帮助都会很感激!  

我的电路与原理图中的电路相同、我的负载仅为47uF 电容器、我的电源为3V、电流限制设置为2A

屏幕截图显示了 CT 未连接时的浪涌电流、橙色表示接通信号、紫色表示 Vout 连接到47uF 电容器接地

屏幕截图显示了 CT 通过0.1uF 电容器接地、橙色接通信号、紫色为 Vout 连接到47uF 电容器接地时的浪涌电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    欢迎使用 e2e! 很抱歉耽误了时间、因为现在是美国的假日季、很多支持人员都不在办公室。

    我注意到的一件事是、问题标题指的是 TPS22995H-Q1、而您显示的是您正在使用 TPS22995。 这两种器件使用不同的压摆率控制机制- TPS22995使用电容器、而 TPS22995H-Q1使用电阻器。 如果您将 TPS22995H-Q1与电容器一起使用、这将解释您看到的行为。 您正在使用哪种设备?

    谢谢。

    帕特里克