This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548C26:DRV2603的问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307765/tps548c26-questions-of-drv2603

器件型号:TPS548C26

尊敬的团队:

我有一个问题需要与您核实。

 

根据 Webench OUTPUT 原理图、 噪声 用于?

我看到了 噪声 在我们团队的其他项目中去除爆裂声。

我与您确认一下 噪声 有没有必要?

如果是去 POP 音、该操作是否会导致另一个副作用?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    对此的回复将在下周发布。 请预计因节假日而延迟。

    谢谢。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    噪声也可以称为前馈电容、或 C_FF。  

    通常、它用于提高较高 VOUT 轨的瞬态性能或增强其稳定性。

    如果您填写器件计算器: TPS548C26-CALC 计算工具| TI.com。第111行会告诉您是否推荐 Cff、然后它会帮助您计算所需的 Cff。

    如果不需要 C_FF、有时很容易使其在 PCB 上去除弹出、以防在创建 PCB 后需要"调整"补偿以提高瞬态性能/稳定性。

    谢谢。

    约瑟夫