This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:在 XCOMP 模式下切换期间输出关断

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305467/tps2121-output-shut-off-during-switchover-in-xcomp-mode

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS62135

我们在使用下面的电路。 并不是在另一页的 IN2和 OUT 网络上有大于100uF 的电容。 IN1连接到交流电源模块、IN2连接到 PoE 模块。 都具有12V 的标称电压。 当电源模块(IN1)的电压大于10.8V 时具有优先级。  

我们认为这是可行的、然后发现当从连接到 IN1的电源模块中移除交流电源时、输出会下降超过100毫秒。  在此期间、IN2保持稳定。 电流消耗约为1A。 请参阅下图。

  • 通道1 (黄色) IN1

  • 通道2 (蓝色)输出

我们尝试了几个方面:

  1. 向 IN1添加了100uF 至2200uF。 这似乎减少了问题,但没有消除它。
  2. 切换至 VCOMP 模式。 没有改进。
  3. 将电流限值增加至最大值。 没有改进。
  4. 消除 OV 保护。 没有改进。

看起来 TPS2121最初进入某种保护模式15ms、然后似乎在内部关闭。 在此期间、IN1上有很多噪声、这似乎表示出现了振荡。 当 TPS2121重新导通时、它仍然选择了 IN1、并且直到 IN1降至阈值以下400ms 后才会切换到 IN2。

我接下来可以做什么?

谢谢。
安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我们正在研究这一问题,但鉴于美国的假期,这将是下周,直到我们可以得到处理什么问题可能在这里。

    您在负载侧究竟使用什么器件? 您是使用实际的分立式负载还是类似电子负载的东西?

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    感谢您的答复。 负载由多个直流/直流转换器(主要是 TPS62135)和风扇组成。 因此、电流将随着电压的降低而增加。

    假期愉快!

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的耐心等待。 可能发生的情况似乎是 IN1降至10.8V (PR1触发点)、而且当器件切换到 IN2时、IN1电压会升高一点并重新启用 IN1、并且周期会继续、因而出现振荡。

    我建议通过在 PR1和 ST 之间连接一个电阻器来为 PR1/CP2添加迟滞。 此常见问题解答的底部有一款计算器 、可帮助确定良好的电阻值。

    另请注意、您的 PR1电阻分压器使用的值相当大。 如果电阻器未放在非常靠近器件的位置、这可能导致器件在 IN1下降或 IN1和 IN2之间振荡后进行开关。 但是、如果添加迟滞电阻器没有任何帮助、我建议结合第一条建议降低这些电阻值。

    谢谢。

    帕特里克