This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561:学习周期充电速率

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306249/bq27z561-bq27z561-learning-cycle-charging-rate

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQ25601

您好、TI 团队:

我们在定制板中使用了 BQ27z561电量监测计 IC 和 BQ25601 Charger IC。 我们需要为2000mA 电池进行学习循环。

在学习周期过程中、我们需要使用哪些值为电池充电和放电?

此致、

S·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:  

    请参阅" 成功实现学习周期" 文档、了解您需要设置哪些值才能成功完成学习周期。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    好的、那么在 实现成功的学习周期时、这里提到了推荐使用 C/2充电速率、但充电速率无关紧要。

    那么、我还有几个问题、您能否澄清以下几点?

    1.我可以选择在学习周期 (生成黄金映像)过程中所述的 C/2以外的收费率 吗? 如果是、那么对学习周期绩效有何影响?  

    2.我有2000 mA 电池,所以在学习周期(黄金映像生成) 过程中,如果我给电池充电到2000/2=1A,那么我可以 在实际应用中更改充电率吗?  这意味着、如果我在学习周期中为电池充电1A  (生成黄金映像)、然后我可以在应用中将充电电流(ICHG)更改为2A、或者我是否也只需要在应用中设置充电电流1A? 您能在这里提出建议吗?

    请为上述问题提供您的输入。

    此致、

    Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:  

    我在下面回答了您的问题:  

    1. 是的、您可以选择 C/2以外的收费率、这只是建议值。 充电率会影响学习周期的速度、但不会影响学习周期的性能。 确保使用的充电率在电池数据表中所述的建议工作条件范围内。  
    2. 学习周期中的充电率可能与应用中使用的充电率不同。 只要您在电池数据表中指定的最大速率内充电、这里应该不会有问题。  

    此致、  

    Jonny.