This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952自动解封问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306244/bq76952-bq76952-auto-unseal-issue

器件型号:BQ76952

您好  

我有疑问需要您的帮助。

在 OTP 之后、锁定芯片并密封运行、然后发送 SHUTDOWN 命令来重新激活电池、发现芯片自动解锁。

密封后、SEC1-SEC0状态被设定并变为红色。 确认锁定成功。 然后点击 SHUTDOWN 命令并再次唤醒。 发现它是自动解锁的。 SEC1-SEC0状态变为 SEC1:0、SEC0:0。

这样做的原因是什么?  

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Star,

    则可能是 OTP 没有成功。 如果是 OTP 格式、则应将其唤醒并处于密封状态。

    中的步骤 第 3.1节建议的步骤 对于写入 OTP、请参阅 生产  BQ769x2校准和 OTP 编程指南应用手册、您应该注意到什么吗?

    在写入 OTP 并等待100ms 后、从0x40读取将指示 OTP 是否成功。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢您的答复。

    这证实了 OTP 是成功的、用于 OTP 的 Battery Management Studio 软件是成功的、在复位后、读回的参数是我们烧录的参数、这证明了 OTP 是成功的。

    这种现象是否存在任何其他可能发生的情况?

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    是否可以确认 默认情况下、在刻录 OTP 之前和之后 Security:Settings [SEALE](安全:设置:安全设置[SEALE])设置配置为在上电时密封? 该位将决定器件的上电密封状态。 此外、配置 OTP 的时间是有限的、因此在执行关断之前务必确保器件仍然可以使用 OTP、另一种可能是器件不是 OTP 正确、 一些参数发生了变化、其他参数在超过签名数量之前未超过。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗  

    注意: 在 美国节假日(12月25日至1月2日)期间、E2E 的答案可能会延迟。 节日快乐!